This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:SDK 重建和基于 DSP 的 DPU 配置

Guru**** 2609325 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1536745/awr1843boost-sdk-rebuild-and-dsp-based-dpu-configuration

器件型号:AWR1843BOOST
主题:AWR1843 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好、我在这里有两个相关问题:

1.我现在正在开发 AWR1843、我已经成功地在 DSP 上部署了 DPU。 不过、我想知道是否有办法可以禁用范围 DFT 操作? 我在为 DPU 使用 HWA 时尝试了此操作、但在运行 DSP 时似乎略有不同。

2.我想在 SDK 中重建一些部件,我已经按照手册中的步骤进行了操作。 但是、我遇到了以下错误、您能帮我解决吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yifan:

    您是否正确设置了环境变量? 按照以下步骤重新构建库-

    • 运行“cd :\ti\mmwave_sdk_03_06_02_00-LTS\packages\scripts\windows“
    • 检查 setenv.bat 文件中包含的器件名称和其他路径
    • 运行“setenv.bat"</s>“
    • 使用相同的命令提示符来重建库。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎我在我的 PC 中搞砸了“make"和“和“gmake"工具“工具。 现在一切都好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yifan、

    由于您的查询已解决、我正在关闭此主题。

    此致、

    Samhitha