This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432BOOST:使用 GPIO 输入从 LPDS 使 MCU 退出时出现问题

Guru**** 2609665 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1531362/iwrl6432boost-problem-in-making-mcu-out-from-lpds-with-gpio-input

器件型号:IWRL6432BOOST
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我正在使用 IWRL6432BOOT (ASSY REV A1、器件 REV ES2.0) 和 MMWAVE_L_SDK_05_05_03_00。

我将使用 GPIO 输入从 LPDS 唤醒 MCU。

我做的第一次尝试是在 MMWAVE_L_SDK_05_05_03_00\examples\drivers\power\power_modes\xwrL64xx-evm\m4fss0-0_freertos\ti-arm-clang 中运行示例代码。

在不对 SDK 进行任何更改的情况下、使用 SDK 构建二进制映像并在我的 EVM 上刷写二进制映像时没有任何错误。

电路板复位后、我在串行终端上收到了以下消息。

***电源管理选项:***
1) 对于 LPDS。
2) 对于空闲模式。
请选择电源管理模式:

在我输入“1"使“使我的电路板 LPDS 模式后、我收到了消息。

进入 LPDS…

当显示此消息输出时、我按下 S3 按钮、发现 D7 LED (USER_LED) 正在闪烁。

(SW1.6 关闭位置)

我预期的行为是、按下按钮后、电路板立即唤醒。

但实际结果并非如此。

从我输入“1"的“的时间起,我的棋盘在几十秒后晃动起来,棋盘用下面的信息晃动起来。

在 LPDS 阈值为 30000ms 时获取空闲状态、但可用的空闲时间为 50000ms!!

有什么事吗?

如何使用 GPIO 输入使电路板立即唤醒?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    电源实例的 syscfg 中应该添加一些明显的延迟来描述示例。 您可以尝试更改该阈值吗?

    请查看此目录:{SDK}/docs/api_guide_xwrL64xx/DRIVERS_POWER_PAGE.html

    此致、

    Sharan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sharan、

    我无法理解我应该改变什么。

    那么、您能看到我捕获的 SysConfig 屏幕截图吗、告诉我应该更改什么吗?

    谢谢

    CG.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    您能否禁用除 GPIO 之外的所有唤醒源并重新编译工程以获取 appimage?
    此外、在 syscfg 文件中、如果您在电源实例中向下滚动、您将看到 GPIO 的焊盘 PIN 配置。 请注意此引脚、并在下面名为 PARK PINS 的选项卡中确保其处于禁止停止状态

    刷写后、您可以打开 Tera Term 并在 LPDS 模式下输入 1。 如果您按用户 SW 3、您现在应该能够看到输出。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在您的指导下、我禁用了除 GPIO 之外的所有唤醒源、并检查 GPIO 引脚是否处于“Don"T PARK"“ PARK"状态“状态。

    我重建了工程并获得了一个新的应用映像。

    但是、使用这个新映像的电路板无法通过按下 S3 按钮唤醒。

    请参阅 syscfg 屏幕、向我提供任何建议。

    谢谢

    CG.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 专家:

    我正在等待任何指南来解决此问题。

    它是否与评估 B/D 版本或 6432 版本密切相关?

    谢谢

    CG.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Sharan 将在 2 天内作出回应。 他现在已经不在办公室了。

    此致、

    Nate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可通过将“LPDS 的阈值“值更改为 10000 来解决此问题。

    谢谢

    CG.