This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOP:询问 AWR1843AOP 的 nError_IN 信号为输入时的处理条件

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1536649/awr1843aop-inquiry-about-processing-conditions-when-nerror_in-signal-of-awr1843aop-is-input

器件型号:AWR1843AOP


工具/软件:

你好。

当从 PMIC 接收到 AWR1843AOP 的 nError_IN 引脚的低有效信号时、我想知道 AOP 内部 ESM 如何以及在何种条件下处理该信号。

问题 1: 当接收到 nError_IN 引脚的低电平有效输入时、是否会停止所有操作且触发复位?
问题 2: 当接收到 nError_IN 引脚的低电平有效输入时、是否可以通过软件设置处理条件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Q1. 当接收到 nError_IN 引脚的低有效输入时、是否会停止所有操作且触发复位?

    是的

    [quote userid=“601092" url="“ url="~“~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1536649/awr1843aop-inquiry-about-processing-conditions-when-nerror_in-signal-of-awr1843aop-is-input 当接收到 nERROR_IN 引脚的低电平有效输入时、处理条件是否可以由软件设置?

    否、将发生上电复位

    谢谢你
    Cesar