This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843:在制造工艺的材料选择方面需要帮助

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1536409/awr1843-need-help-with-the-material-selection-for-the-manufacturin-process

器件型号:AWR1843


工具/软件:

大家好

我负责 AWR1843 定制雷达 PCB 设计。 我的设计已经完成、现在我需要一些关于应该用于制造的材料的帮助。 我在下面列出了一些材料、因此如果您能帮助为我的设计制造选择更好且具有成本效益的选项、这将会大有帮助。

物料清单

1.  RO6002.

2. RO4534

3. RO4003C

4. RO4350B

5. FR4

此致  

Ratul Kumar Kar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ratul:

    一般来说、Rogers 和 FR4 材料是混合使用的。  在我们的 EVM 设计中、 顶层的 PCB 天线需要 Rogers 材料、而其他天线则使用 FR4 材料。

    随附的是我们的 EVM STAC-kup。

    我们建议您使用规格 与 T.I EVM 相似的 Roger 材料 (DF/DK)。

    此致、

    Ali