This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:可以在双模式下使用 QSPI。

Guru**** 2560080 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6432, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1532563/awrl6432-is-it-possible-to-use-qspi-in-dual-mode

器件型号:AWRL6432
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

团队、

客户检查 AWRL6432 时、似乎可以在双模式下使用 QSPI。

AWRL6432 器件在与 QSPI 闪存连接时是否也支持双模式? 他们希望仅使用 2 个端口、而不是 4 个端口 (D0-D3)(如果可能)。

此致、

LINA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lina:
      我已经加入了我们的软件团队。 请提供一天左右的时间来回复。

    谢谢、
    Sivaprasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sivaprasad、

    是否有任何更新?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lina:

    抱歉等待、可以在双模式下使用 QSPI。 请从 6432 TRM 中查看以下内容

    与 SFLASH 器件通信时、它们必须至少使用 3 个引脚。  

    此致、

    Vignesh K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vig、

    然后、当客户想要使用双模式时。 只是需要改变 QSPI_SPI_CMD_REG [18:16] QSPI_SPI_SETUPI_REG [13:12]  仅限?
    *i = 0、1、2、3 四个支持的芯片选择

    此致、

    LINA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lina、

    我想澄清一下、不支持双通道和四通道写入。

    在 SysConfig 中、您可以将协议更改为双模式读取:

    1S-1S-1S 将是单通道、 1S-1S-2S 将是双通道。

    此致、

    Vignesh K.