This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:如何调节 AWR2944 的 TX 输出功率?

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1535275/awr2944-how-could-i-adjust-tx-output-power-of-awr2944

器件型号:AWR2944


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

 我是否知道如何调节 AWR2944 的输出功率? 是否有要调整的 TX 退避参数?

 默认设置为 MAX。 电源、对吧?

 如何检查当前功率设置?

Br、Jesse。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我将在明天的一天结束时回来。

    此致、

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您有任何更新吗?

    谢谢/斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    简单地说、我描述了我们目前遇到的问题。

    每次我们重新启动器件进行测量时、我们都会获得数据表中正常值更低的输出功率。

    在 20%时、我们 在数据表中获得了预期值、在 80%时、我们将获得比预期功率水平低约 5dB 的较低功率级别。

    我们可能需要您的帮助、以确定我们解决此问题的原因。

    谢谢/斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    出于监控目的、您可以在 Tx 天线上运行监控(演示提供的默认功能)。 鉴于本 E2E 的性质、我将重新分配给更合格的团队成员。 预计假日可能会出现一些延迟。

    此致、

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、斯坦利。 您可以使用配置文件配置中的电源关闭选项来调整电源。  

    是的、默认设置为 0dB、使其为最大值

    您使用什么工具来设置器件?

    E. Shareef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    目前、需要迫切了解为什么每次重新启动器件后功率电平会降低约 0~5dB。

    例如、一次、功率级别比预期功率稳定 5dB。 下次重置后、功率电平会 降至比预期电源稳定 3dB。

    我们可以达到预期的功率级别、但通常无法获得预期的功率级别。

    您以前是否遇到过问题?

    您是否想检查为什么要取消功率等级?

    谢谢/斯坦利   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出功率应该是编程的功率。 您能否帮助回答以下问题:

    1.您使用什么工具来设置输出功率

    2.如何测量输出功率

    3.测试的温度是多少?

    4.启动和运行时校准是否已启用?

    5.在多个器件上观察到这种情况吗?

    6.您使用的固件版本是什么?