This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1101EVM:感应解决方案 EVM GUI 问题

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1101EVM, LDC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1536423/ldc1101evm-sensing-solutions-evm-gui-problems

器件型号:LDC1101EVM
Thread 中讨论的其他器件: LDC1101

工具/软件:

您好:

安装 EMV GUI v1.10.0 和.NET Framework 3.5 后、我仍然无法写入寄存器、也无法获取数据流。

COM 端口是 EVM (COM7)。 GUI 连接到应用程序的 EVM。 15 秒、然后断开应用程序连接。 15 秒。

对于 LDC1101EVM、用户指南推荐了寄存器 0x01、0x02、0x03 和 0x04 的值。 如果更改寄存器、按下“Write Register“并激活“Auto Read“、旧值将返回。

什么问题,我错过了什么?

尝试更新固件不起作用、固件文件的上传链接标记为红色。

我未找到感应解决方案 EVM GUI 用户指南。 EVM 板用户指南中描述的 PC 软件是我找不到的旧版本。

此致

Michael