This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1126-Q1:我想请求验证对 Vout 信号应用 RC 滤波器所引起的问题。

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1536670/tmcs1126-q1-i-would-like-to-request-verification-of-the-problem-caused-by-applying-an-rc-filter-to-the-vout-signal

器件型号:TMCS1126-Q1


工具/软件:

您好~

我尝试将 RC 滤波器 (1.6K+3.3nF) 应用于 Vout 输出、如下所示。

由于来自 MCU 并受控的电流传感器 FB 电压输入的频率为 3KHz、因此我设计了 30kHz 的滤波器、这是该频率的 10 倍。  

因此、请检查电流传感器的运行是否存在任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junehee、  

    不可以、此类 RC 对于器件来说应该没问题。 这会将超出滤波器的有效带宽降低至 30kHz 目标、因此您应该会在此处看到额外的噪声降低。