This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP91000EVM:Vref 配置和内部零影响

Guru**** 2609945 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP91000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1536498/lmp91000evm-vref-configuration-and-affect-of-internal-zero

器件型号:LMP91000EVM
Thread 中讨论的其他器件:LMP91000

工具/软件:

您好、

我正在尝试使用 LMP91000 构建一个 3 电极计时电流电化学系统、使用 STM32WB55 板驱动它。 我能够与电路板通信、并通过 12 位 ADC 读取其输出、但 得到了一些意外结果:

我的 LMP 配置为:

状态寄存器 (0x00):0x01

TIACN 寄存器 (0x10):0x1F

REFCN 寄存器 (0x11):0x00

MODECN 寄存器 (0x12):

当我更改内部零寄存器时、我会得到以下输出(电极引脚悬空,我也将我们和 RE 短接,以便仅测量内部零,但这样做没有变化):

旁路-> 0

20pct -> 0.6V

50PCT -> 1.6V

67PCT ->2.16V

我不确定数据表中内部 VREF 的值、如果我假设外部 Vref 为 2.5V 且内部电压等于 VDD、则测试条件全部为 2.5V。  

我还认为问题可能是我从 STM32 为 LMP 供电的事实,但它的电流消耗太低,不能强制 MCU 太多我相信.

数据表也有以下部分、但我对 2.5V 基准电压的 WE-RE 计算不会给出电极之间的失调电压、这用于其他目的、而不是偏置。 例如、10%偏置时、差异不应该是-+250mV。 内部零是否仅影响 Vref、是否应相应地选择必要的偏置、或者是否将其施加到两个电极以仅用于实现例如双向测量?

基本上、我对内部零和 Vref 的概念有些困惑、因为我不知道如何将它们用于传感器所需的偏置(WE-RE 之间的差异)。

另外、对于定制传感器、我是否应该尝试不同的 RLoad 值?

感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aykut、

    您可以更正、数据表基准作为外部基准的 2.5V VREF、内部基准与电源电压相匹配。 因此、在本例中、您的电源电压约为 3.2V、这使得您的内部零电压读数变得有意义。

    如果您使用负偏置极性、10%的偏置百分比和 2.5V 外部基准、则是的、偏置电压将为–250mV。 这是 A1 控制放大器正极输入端子上的电压。 您要显示的表格描述了 WE(输出)和 RE 引脚之间的失调电压、如果没有检测到化学物质、该失调电压在理想情况下应该匹配。 We 和 RE 都应处于内部零电压、并在该电平上浮动。 但是、由于 RE 来自 A1 的负极端子、A1 的输入引脚之间会存在一些偏移误差、从而转化为 WE 和 RE 之间的偏移误差。

    通常、传感器数据表指定 RLoad、但如果未指定、则可以尝试不同的值。

    此致

    -亚历克斯·汤普森