This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1126-Q1:Vref 电容容量查询

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1536648/tmcs1126-q1-vref-cap-capacity-inquiry

器件型号:TMCS1126-Q1


工具/软件:

您好~

本设计使用 TMCS1126A7AQDVGR-Q1、解读 Vref 被噪声所动摇、因此电容器是通过施加 1uF 的电容来设计的。

看一下应用手册、Vref 是 4.7nF 和 20nF、如果我施加 1uF、有什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    Vref 上的电容器可能会导致器件输出端出现振铃或振荡、因为输出放大器反馈网络会变得不稳定、因此最好是将电容保持较小或通过电阻器隔离(如应用手册所述)。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、

    Levi DV