This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004-Q1:有关有效应用(汽车座椅)的问题

Guru**** 2609325 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC1004-Q1, FDC1004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1536294/fdc1004-q1-question-about-vaild-application-car-seat

器件型号:FDC1004-Q1
主题中讨论的其他器件: FDC1004

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户想了解 FDC1004-Q1 的功能。

他们计划制作一个汽车座椅、并希望使用 FDC1004-Q1 按联系区域进行乘客分类。

(例如,与婴儿或儿童相比,成人坐在汽车座椅上时的接触面积更大。)

对于 FDC1004-Q1、它是否适合应用? 如果是、您是否有我的客户可以参考的任何应用手册?

请检查此问题。 谢谢。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    追逐、

    获取 FDC1004-Q1 更多信息的一种快速方法是访问 E2E FDC1004-Q1 常见问题解答 页面。

    该器件上提供了完整的配套资料列表以及崩溃课程。

    可以想象、FDC1004 等电容式传感器可以检测到一个已占用的汽车座椅。
    也许座椅上的传感器阵列可以区分小的人/儿童和成人、但我不确定它的可靠性。
    这种方法假设儿童占据的座位面积比成人小、但喷出的儿童或汽车座椅上的儿童可能与这一假设不一致。

    如果客户愿意分享、有关客户目标的更多信息可能有助于设备选择。

    此致、
    John