This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:毫米级车身扫描仪

Guru**** 2609665 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP, IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1533906/iwr6843aop-millimeter-body-scanner

器件型号:IWR6843AOP
主题: IWR6843 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、
我们正在探索一种通常用于机场的车身扫描仪解决方案。 TI 是否使用过该解决方案? 我们可以将 IWR6843 或 IWR6843AOP 模块用于此类应用吗? 如果是、您能否提供任何材料来推进这一工作?  
 
此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您需要将许多设备级联在一起、以重新创建使用车身扫描仪完成的成像。 6843 不用于此类应用。

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请 为身体扫描仪成像建议合适的卡或解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道您需要什么级别的成像、但此时 6843 是我们具有最多软件支持的最高性能传感器。 684k 或 6843AOPEVM 模块都可以、但我建议使用 AOP 来获得更好的方位角性能

    此致、

    Pedrorm