This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2214:FDC2214

Guru**** 2562630 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, FDC2214, FDC1004, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1527730/fdc2214-fdc2214

器件型号:FDC2214
主题中讨论的其他器件: FDC1004、MSP430F5529、 ENERGIA

工具/软件:

我们希望将 FDC2214 配置为从器件、并将 STM32H745ZIT 主器件配置为从器件。

请提供相关的示例代码吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vineetha:

    由于 FDC2x1y 系列器件对 EMI 敏感、请注意、我们推荐使用 FDC1004 而不是 FDC2214。  我们也没有任何 FDC2214 示例代码。  不过、我们在以下链接中有 FDC1004 的示例代码: https://www.ti.com/tool/download/SNVC187 

    此致、

    Mekre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应、

    我无法在上面的链接中找到示例代码。 请提供可以在 STM32CubeIDE 中使用的详细代码。

    此致、

    D. Vineetha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vineetha:

    我们不提供 STM32CubeIDE 的代码。  但是、我们提供了适用于 TI MSP430F5529 微控制器的示例代码。   您可以通过点击我在上一篇文章中提供的链接时弹出的页面中点击下面突出显示的链接来下载代码。

    点击下载的.exe 文件后、 您可以打开“入门指南 — MSP430 LaunchPad 的 FDC1004 “ pdf 文件、了解有关如何使用 Energia 运行此代码的说明。  Energia 启动后、您可以将代码移植到微控制器。

    此致、

    Mekre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我已下载 Energia 应用、但找不到 FDC2214 的示例代码(适用于油位测量)。

    您能帮助我找到 FDC1004 的示例代码吗?

    此致、

    D. Vineetha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vineetha

    您下载的内容 似乎是 Energia IDE。  除此之外、您还需要下载 Energia 项目、该项目可通过以下链接下载: https://www.ti.com/tool/download/SNVC187 

    以下是下载 Energia 项目后应看到的内容:

    此致、

    Mekre