This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOP:更改 AWR1843AOP 模块方向时关于坐标的说明

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843AOP, AWR1843AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1534616/awr1843aop-clarification-on-coordinate-when-changing-awr1843aop-module-orientation

器件型号:AWR1843AOP


工具/软件:

TI 团队大家好、

我目前正在使用 AWR1843AOP IC 并已成功刷写 MRR(中距离雷达) 来自 Radar Toolbox 的应用程序 (radar_toolbox_2_20_00_05)。 我对基于雷达模块物理方向的坐标帧解释有疑问。

根据文档 (obstacle_detection_aop_users_guide.html)、场景 1:AWR1843AOPEVM 的物理方向应如下所示、芯片的天线布置应如下所示
在这种情况下、包数据 x cordinates 表示(沿横向轴的距离)、Y cordinattes(沿纵向的距离)和 Z(沿高度轴的距离)  

     

 场景 2: 如果 我按如下所示安装 AWR1843AOPEVM 、并按照以下 pic 放置天线


问题:

  • 是我对的理解 X、Y 和 Z 坐标 在所述情景 1 中是否正确?

  • 在场景 2 中、的解释是什么 X、Y 和 Z 坐标 提供的最小和最大电流 工作原理

    • 这些坐标是否保留与场景 1 中相同的含义、或者是否根据进行更改 物理方向 任务是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您在情景 1 中的理解是正确的。 使用角反射器即可轻松检查和确认。

    如果电路板在场景 2 中旋转、坐标也会旋转。

    请注意、AOP EVM 上未发布 MRR 演示。 有一些说明可帮助在 EVM 上运行该工具、但本演示的侧面坐标反转。 您可以通过角反射器进行确认

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cesar、

    感谢您的答复。


    “ MRR 应用程序(仅在 MRR 模式下启用)是否与一起使用 AWR1843AOP 提供 ±70°视场 (FoV) 方位角或仰角方向上到底是什么?“

    此致、

    Mitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于 MRR 模式、FOV 应更窄。 可能是+/- 15 度

    谢谢你
    Cesar