This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:将 i2c 用于控制接口

Guru**** 2609945 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP, IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1536893/iwr6843aop-use-i2c-for-control-interface

器件型号:IWR6843AOP
主题: IWR6843 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户希望使用 i2c 作为控制接口来控制 IWR6843AOP。

I2C 接口用于 PMIC、IWR6843 是主器件。

下面是否可以这样做?

上电时、IWR6843 是 i2c 主器件、并将所有寄存器设置为 PMIC。 然后将 IWR6843 i2c 配置为从器件。 主机 IC 可以在 i2c 总线上与 IWR6843 进行通信。

我该怎么做? 示例? 在代码中的哪个位置是从主器件到从器件配置 i2c 总线的好时机?

BR、

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank。

    我认为、如果您只做更改器件的 I2C 配置就有可能实现这一点。  挑战在于重新配置、因为它可能需要一种类型的复位才能重新配置、但您也可以尝试将其初始化为主器件、然后取消初始化、然后重新初始化为从器件。  我们没有任何具体的相关示例、但您可以查看 SDK 3 驱动程序示例、获取有关如何配置和初始化外设的任何参考。  您可能希望在器件的启动/初始化期间添加此代码、因为这可能不希望在信号处理链本身中发生。

    此致、

    Santosh