This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:最大帧周期配置。

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1536623/awr1843boost-maximum-frame-period-configuration

器件型号:AWR1843BOOST


工具/软件:

大家好、我想知道如何配置大于 1 秒的帧周期。 在 OOB 演示中、如果我配置的帧周期大于 1、则会显示错误。 我应该在哪里修改、以便获得更大的帧周期?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yifan:

    可配置的最大帧周期为 1.342s。 您可以在“C:\ti\mmwave_DFP_01_02_06_03\docs\mmwave-radar-Interface-Control.pdf“的第 5.5.3 子块 0x0102–AWR_FRAME_CONF_SET_SB 中找到此信息。 此限制无法修改。

    此致、

    Samhitha