This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:波束控制演示工程编译失败

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1536243/awr1843boost-beam-steering-demo-project-compile-failure

器件型号:AWR1843BOOST


工具/软件:

您好、如果我需要处理波束转向功能、我应该参考哪个演示? 目前我正在使用 MRR 波束转向演示工程、但我无法编译工程、大量错误即将出现。

编译 DSS 时、收到了以下警告:

编译 MSS 时、我收到了以下错误:

因为有一些明显的错误、我正在考虑这是否是不完整的演示?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yifan:

    您使用的是 3.2.0.04 SDK 还是其他版本? 您可以检查 CCS projectspec、并使用相同的编译器版本和相同版本的 SDK。

    如果使用 projectspec 中所述的相同版本、则应能够构建应用程序、而不会出现任何错误。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 3.6.2 SDK。 我很确定 SDK 应该没问题、因为我也在开发 OOB 项目、并且我在其中放置了许多自定义函数、所有功能都运行良好。 但是、我不确定 MMR 波束控制演示是否正常、因为我是从雷达工具箱(而不是 SDK)导入的。 所以我对我应该指的是哪个演示项目很好奇?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yifan:

    MRR 波束控制演示不能移植到最新的 SDK。 此演示使用的是非常旧的 SDK 版本、自 3.2.0.4 SDK 发布以来有许多更新。 如果您要使用最新的 SDK、应首先将应用程序移植到最新的 SDK。 否则、您可以安装 3.2.0.4 SDK 并构建 MRR 波束控制演示。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、此演示是否有更新计划或维护计划? 因为我认为波束控制是这种啁啾的一个非常重要的功能。 如果所有演示都更新到最新的 SDK 和平台、那会很棒。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yifan、

    目前、我们没有更新到最新 SDK 的计划。 我已经注意到这一点。

    目前、我建议您自行将应用程序移植到最新的 SDK。

    此致、

    Samhitha