This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2E44PEVM:具有传统 LVDS 的 LVDS 最大数据流速率

Guru**** 2439710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1535449/awr2e44pevm-lvds-maximum-data-streaming-rate-with-legacy-lvds

器件型号:AWR2E44PEVM


工具/软件:

您好、

我们正在尝试了解传统 LVDS 模式(非 Aurora)下的最大数据记录速率是多少。

如下所示的数据表提到了每通道 900Mbps 的最大速度 (DDR 速度为 450MHz)。

其中、具有两个数据通道的传统数据通道的 2 个数据通道的最大总速率为 1800Mbps。 这是正确的吗?

但在 DCA1000 用户手册中指出、旧模式的最大速率为 600Mbps。

DCA1000 或 AWR2a44p 上的硬件是否导致 600Mbps 的限制?

如何将 LVDS/DDR 时钟配置为 450MHz、从而获得 900Mbps 的最大速率?

谢谢

Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joesph、

    您可以参阅 SDK 中的 AWR2e44p 演示应用程序。
    来执行 LVDS 流。
    它也可以理解为 TRM 中提到的每通道 900Mbps。
    我来检查一下 DCA 是否有任何限制

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    能否告诉我们 DCA1000 有什么限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joseph、

    我与团队进行了检查、看起来 DCA1000 方面存在 600Mbps 速度的限制。

    此致、
    Saswat Kumar