This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:是否可以同时使用来自两个 GPIO 的唤醒信号?

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1536593/awrl6432-is-it-possible-to-use-wakeup-signal-from-two-gpios-at-the-same-time

器件型号:AWRL6432
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好的团队、

明确这一点 LPDS  唤醒源 我们可以选择  只有 一个引脚 中导出  GPIO  或 SYNC_IN  (如 SysConfig 中的以下所示)。

 可以使用多个寄存器 两个 GPIO 、可以从两个 GPIO 获得唤醒信号吗 实现多用户访问 ?  

我们能否区分两个 GPIO 源?

*客户 将同时使用两个 GPIO-WU_REQIN 引脚。

此致、

LINA