This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK-ODS:尝试运行 3D 人员计数演示应用时 TLV 标头分析失败

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1548658/iwr6843isk-ods-tlv-header-parsing-failure-when-trying-to-run-3d-people-counting-demo-application

部件号:IWR6843ISK-ODS


工具/软件:

我按照 https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AI86Gas91BD7pq5ikLOshQ__radar_toolbox__1AslXXD__1.00.01.07 上的说明 使用  3D_people_count_68xx_demo.bin 二进制文件刷写器件。 闪存似乎成功。 然后、我尝试运行 mmwave_industrial_toolbox_4_11_0\labs\mmwave_gui.exe Wave_People_Counting_。People_Counting 此时会弹出 GUI、我选择配置文件 ods_6m_default.cfg、使用“Start and Send Configuration“按钮将其发送到雷达、然后雷达似乎正在发布数据(绿色 LED 快速闪烁)、但 GUI 中不会显示点云点、我的终端会重复执行行“TLV 标头解析故障“。 是否知道为什么它无法解析数据包? 我现在在 Windows 和 Linux(两台不同的计算机)上尝试了这种方法、还尝试在 Windows 上将任务优先级更改为高、并在 Windows 上使用高性能电源模式。 什么都不起作用。

顺便说一下、在 config 发送后、我看到终端输出 b“Debug":“:init Calibration Status = 0xffe\n'。 我认为配置已正确发送。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不过、我意识到我忽略了一个事实、即我的雷达固件实际上来自不同版本的工业工具箱或其他器件(不是工业工具箱 v4.11)、其中数据包标头格式不同、与解析器代码不匹配。 已修复从 4.11 工业工具箱中获取.bin 并使用它刷写雷达的问题。