This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3101EVM:有关 LED 箭头指示灯方向的问题

Guru**** 2586755 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1549064/opt3101evm-question-about-the-direction-of-arrow-indicator-from-led

器件型号:OPT3101EVM
Thread 中讨论的其他器件:OPT3101

工具/软件:

尊敬的专家:

您能否解释一下为什么箭头指示器指向 OPT3101、而不是指向芯片。

据我的理解、芯片驱动 LED 向空间发射光、由物体产生的反射光进入光电二极管并产生电流。

因此、LED 的箭头方向应指向 OPT3101、因为这是 TX。

此致、

Ethan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ethan、

    您是对的。 我进行了“不  更新此文档“的操作

    谢谢您、  

    Joseph Scherphorn