This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG3001:在开关模式下使用时、TMAG3001 INT 引脚是否处于推挽状态、或者仍处于开漏状态、就像用于中断时一样?

Guru**** 2585795 points
Other Parts Discussed in Thread: TMAG5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1548871/tmag3001-is-tmag3001-int-pin-in-push-pull-when-used-in-switch-mode-or-still-in-open-drain-like-when-used-for-interrupts

器件型号:TMAG3001
主题:TMAG5170 中讨论的其他器件

工具/软件:

将其用作中断引脚时、需要一个上拉电阻器、因为它处于开漏模式。

但在开关模式下使用它会怎么样呢?  

请参阅 图 6-6。 通过 INT 实现单极开关和 图 6-7。 通过 INT 实现全极开关具有有关 INT 引脚的以下文本: INT(开关模式-推挽)(INTB_POL = 0)

那么、当用作开关时、INT 引脚是否处于推挽模式? 数据表不清楚这一点、但提到了“INT 引脚用作开漏输出“。  中断函数中描述的那样。  

这很重要、就好像它是开漏模式、在工作(低电平)时、它将继续通过上拉电阻灌入电流、并耗尽电池供电设备。

有人可以澄清一下吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMAG5170 呢? 数据表甚至未提及任何“推挽“措辞。 即使用作开关、它是否完全处于 INT/ALERT 引脚的开漏配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stella:

    感谢您发布到传感器论坛!

    无论在何种模式下使用它、INT 引脚都应被视为开漏引脚。  

    对于 TMAG5170、它也是开漏接口

    此致、

    ~Alicia