This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1614EVM:LDC1614 测量值在 10 分钟后波动和漂移

Guru**** 2550330 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1614, LDC1614EVM, LDC1612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1542312/ldc1614evm-ldc1614-measurement-fluctuates-and-drifts-after-10-min

器件型号:LDC1614EVM
主题中讨论的其他部件:LDC1614LDC1612

工具/软件:

 e2e.ti.com/.../Measurements.txt

您好、
我将使用 LDC1614EVM、其中包含 150mH 线圈和 56nF 电容(谐振约为 1.7kHz) 。 我连接到 STM32 控制器、用于通过跳线读取和配置 LDC1614。  
传感器以单通道模式运行(仅限 CH0)、校准后的 IDRIVE 为 0x6800、并且我使用外部 40MHz 基准时钟。
即使在稳定的测试条件下、我也会看到测量的频率在~10 分钟后缓慢漂移、但传感器频率没有变化。 此外、这些值 始终上下波动 100Hz 至 200Hz(请参阅随附的示波器屏幕截图和日志)。 我尝试了 GUI、 它的行为与我的设置类似。

我尝试了不同的 rcount 和 settlecount、但波动不会消失。
有什么想法可能导致这种漂移和不稳定?
设置位于上传的测量文件中。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yunus,

    如果使用 PCB 线圈代替图中所示的引线线圈、是否会出现同样的漂移?

    如何测量频率? 这是基于 LDC 输入波形的直接测量、还是从器件输出中得出?

    发布的图片是否总是反映您的测试设置?
    如果是、移除探头是否会改变漂移(在器件输出端)?
    我们发现、即使对于高阻抗探头、帮助减少波形失真的一个技巧是在探头尖端和 PCB 测试点之间放置一个 1k 引线的电阻器。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    是的、图片反映了我当前的设置。 即使我移除探头、漂移仍然出现、输出值 (基于 LDC1614 数据) 继续波动。

     使用数据表中提供的公式从 LDC1614 输出(数据寄存器)得出频率。 我已经使用 40MHz 外部时钟和内部时钟进行了测试(在计算中进行了相应调整)、但它没有显著改变行为。 采样使用 INTB 信号同步。

    我尚未使用 PCB 线圈进行测试、因为其谐振频率超出了我的关注范围。 我的目标是在 1kHz 和 2kHz 之间发生振荡 。

    此致、
    Yunus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yunus,

    我已经看到像您在实验室的测试板上描述的漂移、我认为这是基于 LC 的传感器振荡器的函数。

    与我们的 LDC 产品中一样、 有源 LC 振荡器具有固有的相位噪声 行为(具有 1/f2 频谱)、这会导致输出发生变化、包括低温漂和高频输出噪声。 也存在振幅噪声、但这往往可以忽略不计。

     IEEE 期刊上的许多论文对此进行了详细介绍。
    我重点介绍的背景和公式是:

    LC 振荡器中的相位噪声:基于相数的一般结果和负载 Q 分析
    作者:David Murphy 等、IEEE Trans. On Circuits and Systems、Vol. 57、No. 6、June 2020、Pgs. 1187-1203.

    我们还没有提供更详细指导的好模型、但我们希望在博客文章或应用手册中尽快发布内容。  

     如果您有任何问题、敬请告知。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解释。

    是否有与 LDC 振荡器类似的产品可以在此频率范围内提供更好的相位噪声和漂移性能? 我不需要全套功能。 我真正需要的是一种解决方案、可以为外部振荡器提供稳定的电流控制振荡。 如果您有任何建议或替代方案、我非常感谢您的答复。

    此致、
    Yunus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yunus,

    数据转换是否属于您的要求、或者您是否仅寻找振荡器?

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在寻找一个类似于 LDC1612 或 LDC1614 的振荡器、其中频率由外部 LC 振荡电路(电感器和电容器)设置。
    我需要能够调节电流。
    我不需要内置的数字转换功能、因为我会使用微控制器的 ADC 来读取信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yunus,

    只需在 TI.com 上搜索一下即可搜索振荡器、但它们往往基于晶体、或者至少 不是 LC 振荡器。

    可能有些器件具有您在 电机驱动器组中寻找的特性、但它们可能具有许多额外的功能。
    它可能仍然值得一看。

    此致、
    John