This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:技术支持 Mouser - 400514

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, AWR2944, AWR1843BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1545934/dca1000evm-technical-support-mouser---400514

器件型号:DCA1000EVM
Thread 中讨论的其他器件: AWR2944AWR1843BOOST

工具/软件:

您好:

我希望你很好,

客户有超出保修期的部件、

器件: DCA1000EVM:

客户声称:

直到现在、零件仍然正常工作、并且停止工作。 的过程
启动时、指示灯 LED 的打开和关闭顺序不是
与功能单元一样、它也不会与之通信
正确地对 PC 进行编程。
此外,提供的 USB A — 微型 USB 电缆的质量很差,我们
使用不同的矩阵。

LED 亮起的顺序
“关闭“与工作板上的顺序不匹配
交换机配置和电缆连接。 网络无法正常工作
数据不会传输到 mmWave Studio。 但是、电路板是
最大集成电路所在位置的过热情况明显。
正常工作的电路板则不是这样。

我不想在公共论坛上分享董事会的照片。

您能否告知我们是否可以尝试进行任何故障诊断以帮助客户解决部件有缺陷的问题?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    听起来 PCB 上的某个位置存在短路情况、导致晶格芯片下方发热。  

    客户在处理设备时是否遵守了所有 ESD 预防措施? (腕带,无静电环境... 等等)?

    谢谢

    Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请查找客户的回复:

    嗨、Greg、我不使用导电腕带、因为我在中工作
    具有专业实验室工作台的实验室、可防止积聚
    (它们的导电表面很低)。 其他
    微波电路也在那里设计和测试,以及这样的现象
    因为不会发生静电荷击穿。 当然是接地导通电源
    腕带是一种可消除或尽量减少可能性的元件
    静电损坏、但在使用和测试雷达时、
    这是一个高度限制性的因素。 此外,它没有严格要求
    因为雷达实验将非常有用
    设计而变得困难且不切实际。 发送给您或
    制造商实验室的照片对我来说似乎很荒谬。
    但是、我要指出、我的同事和我、我与他在一起
    不仅在 FMCW 雷达领域协作、还在的领域协作
    具有 M 序列的脉冲或 UWB 雷达在中有许多出版物
    国际期刊,这可能表明我们不是初学者或业余爱好者在这个领域。

    您能为下一步提供建议吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Grzegorz,  

    为了表明相关的 DCA1000 有缺陷、我们需要排除 EOS。  

    客户是否对 DCA1000 进行了任何修改? 此外、请描述 DCA1000 的当前用例:如何供电、它与其他 PCB 之间建立了哪些连接等  

    谢谢!  

    Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请查找客户的回复:

    未进行任何修改。 DCA1000EVM 电路板连接到
    AWR2944 EVM 板通过随附的 60 引脚连接器供电。 该板也是
    连接到通过连接到笔记本电脑的计算机或集线器
    提供的以太网电缆。 雷达也通过同一集线器连接
    通过 vention 连接的 FTDI_microUSB 接口 microUSB/USBA 电缆连接
    因为提供的同类型电缆质量很差
    无法提供可靠连接。 我们花了很长的时间
    是时候意识到这一点了。 DCA1000 板由 5V/5A 电源供电
    AWR2944 由 12V/5A 电源供电。 的配置
    两个电路板上的跳线和开关与工作电路板上的跳线和开关相同
    以及发生故障的电路板正常工作时的情况。 进行通信
    数据采集板被用于准备一个学士论文
    标题:Matlab 环境中 FMCW 雷达数据的可视化。
    数据采集在微波实验室中进行、该实验室配有扫描床
    防静电表面处理。 我选择这个主题是因为有
    目前、没有像中那样直接支持 Matlab 中这种类型的雷达
    AWR1843BOOST 等。 数据收集成功 ,论文得到了成功的保护。 只是在那之后
    董事会开始像我所描述的那样行事。 当时我亲自在场
    所有实验。

    您能为下一步提供建议吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Grzegorz,  

    通过客户服务门户进行更换。  

    还请向您的客户提供此 ESD 保护应用手册。  

    https://www.ti.com/lit/an/ssya010a/ssya010a.pdf 

    谢谢。

    Blake