This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:使用 CCS 调试和评估代码

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1548673/awr2944evm-debugging-and-evaluating-code-with-ccs

器件型号:AWR2944EVM
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASHAWR2944

工具/软件:

您好、

我有一个方法学问题。

根据您的应用程序 (HECR)、我们希望现在开发我们自己的应用程序。

我们使用 TI CCS 作为 IDE。

代码在此处编译、并创建 appimage 并烧录到芯片的 ROM、随后通过 UART 引导模式加载。

但是、这种方法效率非常低。 使用 UniFlash 加载需要 1-2 分钟、需要从 001->101->001 更改 SOP 跳线。 因此, 这种方式的有效发展是不可能的。

我知道 SOP 跳线也允许调试模式。

那么、您的调试方法是什么?  

在哪里可以了解如何有效地使用它?

可能无需先从 ROM 引导即可将代码海峡加载到内部 SoC 存储器中

谢谢、

Arie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arie:

    您可以刷写 CCS 调试应用映像- “C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_03\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_03\ti\utils\ccsdebug\awr2944_ccsdebug.appimage“、而不是在每次重新编译时刷写演示应用程序。 CCS 调试应用程序只有一个 while (1) 循环、并刷写应用映像以取消停止所有内核。 该 CCS 调试应用程序由 SBL 加载到 RAM 中。  

    您现在可以连接到 CCS、通过点击 CPU reset 来复位内核并将二进制文件加载到内核中。 应用程序将直接加载到 RAM 中。  

    请参阅部分  开发人员指南  AWR2944 OOB 对象 over CAN 用户指南 、可了解每个步骤的正确描述。

    此致、

    Samhitha