This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:工具箱 3.20 中的开箱即用演示失败

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1548337/awr2944-out-of-box-demo-in-toolbox3-20-build-failed

器件型号:AWR2944
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

SDK 04_07_00_01

sysconfig1.21.0

工具箱 3_20_00_04

我尝试编译工程 radar_toolbox_3_20_00_04\source\ti\examples\SDK\awr294x Out_Of_Box_Demo、失败、我检查了工具箱版本 notea、并下载支持的 src 版本。

编译过程非常慢、编译文件可能需要几分钟的时间。(如果我使用了 SDK 版本 4.4 和 CCS 1210、我从未遇到过这些问题、现在必须更新 SDK 版本、因为我想使用 canSBL 函数)

这是我在 C://ti 中安装的软件。

如何解决该问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道问题所在、SysConfig 必须>= 1.22、但 SDK4.7.0.1 重新命令了 SysConfig 1.21