This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6844EVM:HSM 状态

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1546777/awrl6844evm-hsm-status

器件型号:AWRL6844EVM


工具/软件:

您好:

根据链接中的 E2E、我们已经观察到在不同的雷达中刷写相同的 appimage 二进制文件时存在不同的行为。 我们怀疑 HSM 中的一个使映像无效、但另一个没有使映像失效。

我们甚至看到一些电路板的启动速度比其他电路板更快(复位电路板后,使用 SW 版本的 UART 中的打印立即完成,而其他电路板需要更多时间,例如一秒)。

那么、HSM 的工作原理是什么? ¿可以通过寄存器上的任何配置来启用/禁用 HSM 吗? ¿这些行为差异的根本原因是什么?

此致、
Oscar R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Oscar、

    您能否确认您使用的是该器件的安全型号? 在您测试的器件上是否已成功完成 OTP 密钥编程?

    此致、

    Ajay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajay:

    感谢您的支持。

    我们实际上使用雷达评估板、但不知道如何识别安全变体、您能提供帮助吗?

    关于 OTP、我们仅在器件数据表中看到了一些极少的信息、我们无法完全了解 HSM 的工作原理和密钥使用方式。 您能否为此提供支持?

    启动时间方面的上述差异是否源于 HSM?

    此致、
    Oscar R  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    如果您不知道或尚未运行 OTP Keywriter、则这不是与 HSM 相关的问题。 您可以通过查看芯片上的器件标识并参考数据表来了解器件型号。

    有关 HSM 的更多详细信息、请向您的 FAE 索取。

    此致、

    Ajay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajay:

    感谢您澄清这一点。

    我按照您的建议检查了器件标识。 在我们拥有的两个评估板中、设备似乎是关于安全功能(非安全型号)的“常规“。 根据数据表、“通用“器件没有 安全启动、客户可编程密钥都不可用、因此¿这是否意味着即使在此器件中、HSM 在运行时不可用?¿这些通用型号没有 HSM?

    坚持要求启动时间、如果这些器件没有任何安全启动操作、¿它们为什么需要像一秒钟的时间来启动?

    此致、
    Oscar R  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    器件的通用型号 没有 安全启动或 HSM 运行时功能。 简而言之、它根本没有与安全相关的功能。 如果您需要与安全相关的特性、请访问器件的安全型号。 关于启动时间的问题、启动时间与所选的映像大小和 PBIST 选项成正比。

    此致、

    Ajay