This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:仅运行范围 DPU、但当 TC 较小时、HWA_localRamErrorISR)

Guru**** 2545600 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1547688/awr2944-just-run-range-dpu-but-when-tc-is-small-hwa-error-hwa_localramerrorisr

器件型号:AWR2944


工具/软件:

您好、  

当调试范围 DPU 时、我发现当空闲时间较小时、Hwa 出现错误 (HWA_localRamErrorISR)、当增加 TC 时、错误消失、  

那么、可能的原因是什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Peng、

    在帧活动时间内进行距离处理。 只要 ADC 缓冲器中存在线性调频脉冲的 ADC 数据时、ADC 数据就会传输到 HWA 存储器组并触发 HWA 执行距离处理。 如果线性调频脉冲空闲时间太短、则您将没有足够的时间来处理线性调频脉冲的 ADC 数据。 这将导致两个主器件(即 DMA 和 HWA)访问相同的 HWA 成员数量、从而导致  HWA 本地 RAM 错误。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复!