This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1126-Q1:数据表中有错误?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMCS1126-Q1, TMCS1126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1548135/tmcs1126-q1-error-in-datasheet

器件型号:TMCS1126-Q1
主题中讨论的其他器件: TMCS1126

工具/软件:

您好:

TMCS1126-Q1 数据表的第 10 页描述了基准输出热漂移:B 级。但是、以测试条件表示的器件型号是否正确?  这些不符合器件命名规则(第 35 页)、并且与“基准输出电压:B 级“和“基准输出寿命漂移:B 级“部分中提供的信息不一致。

TMCS1126

此致、

Akira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akira,  

    感谢您指出这一点! 正确、根据规范、这些应该适用于 B 级版本。 我将让我们的系统团队知道此错误并在数据表中进行修复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carolus、

    感谢 您的确认。  这是一个很高兴的帮助。