This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOP:我可以在不使用串行闪存的情况下应用 FECSS 固件补丁吗?

Guru**** 2585805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1549366/iwrl6432aop-can-i-apply-fecss-firmware-patches-without-serial-flash

器件型号:IWRL6432AOP


工具/软件:


我考虑在没有 SerialFlash 的情况下启动用户应用。
关于 FECSS 固件补丁、它是否仍然适用于用户应用程序通过 SPI/UART 传输并在没有 SerialFlash 的 M4 内核上执行的情况?
修补程序二进制文件 mmwave_rfs_patch_rprc.bin 应使用下面链接问题中提到的工具与用户应用程序结合使用、然后传输。

e2e.ti.com/.../iwrl6432aop-verification-of-required-tools-for-user-application-image-generation-without-serialflash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    是的、即使您未使用 SerialFlash 引导、固件补丁仍然适用。  如需通过 SPI 引导、请参阅 SDK 中的示例、因为该示例将提供有关如何为映像设置所有格式的说明、还可能会回答您的一些问题。  它还提供了一个工具、用于将通过编译演示生成的常规应用映像转换为通过 SPI 引导所需的形式。  您可以在中找到此演示 /examples/drivers/boot/spibooting/.

    此致、

    Santosh