This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:如何针对短线性调频脉冲执行距离处理?

Guru**** 2586295 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1549244/awr2944-how-to-perform-range-processing-for-short-chirps

器件型号:AWR2944


工具/软件:

你(们)好
当我们尝试使用短线性调频脉冲时 、我们遇到了 HWA_localRamErrorISR 问题。  
在相关主题中、TI 专家表示 HWA  没有足够的时间。
但这个表呢?

线性调频脉冲周期配置为 11us(斜坡结束时为 9us、空闲时间为 2us)和 4 个 RX 通道的 256 个样本(示例 1 情况)。
我们假设 HWA 的时间预算将为 11us。 这是真的吗?
我们预计线性调频脉冲周期将 明显大于 FFT 持续时间。 但我们注意到了这个问题。

是否有办法解决这个问题?  要扩展不模糊的速度范围、需要短时间。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dmitry:

    我们认为 HWA 的时间预算将是 11us。 这是真的吗?

    您能否共享正在使用的配置? 您还能提一下所使用的 SDK 版本吗?

    表中提到的时序存在错误。 HWA 在 AWR2944 中以 300MHz 运行。 因此、要对 4 个通道执行 256点 FFT、您需要 (256 +(256 * 4))/300 = 4.267us。 请注意、距离处理不仅仅是 1D FFT、它还包括直流估算、直流消减、干扰估算、干扰缓解、1D FFT 压缩。  

    您可以在 4.7.1.3 SDK 中查看快速距离处理选项。 这将缩短 HWA 的处理时间。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samhitha:  
    感谢您的答复!

    我们使用的是  4.7.1.3 SDK。 HECR 配置已被修改以获得宽速度范围:

    channelCfg 15 15 0
    profileCfg 0 77 2.0 2.0 9.0 0 0 11.25 0 256 37500 0 0 164
    chirpCfg 0 5 0 0 0 0 0 15
    frameCfg 0 5 128 1 256 100 1 0
    

    您可以在 4.7.1.3 SDK 中检查快速距离处理选项。 这将缩短 HWA 的处理时间。

    我们已经尝试过这种方法、它可以在一个帧配置中工作!
    用于连续组帧模式下检查。

    谢谢!