This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG3001EVM:在 TMAG3001 霍尔效应传感器中观察到噪声

Guru**** 2586315 points
Other Parts Discussed in Thread: TMAG3001EVM, TI-SCB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1548779/tmag3001evm-noise-observed-in-tmag3001-hall-effect-sensor

器件型号:TMAG3001EVM
主题中讨论的其他器件: TI-SCB

工具/软件:

您好、

我正在使用测试套件、包括 TI-SCB 和 TMAG3001EVM 板、我想评估此霍尔传感器封装(无论是 A1 还是 A2 型号)的性能、如下所示。

首先、我打算评估该霍尔传感器中的噪声水平、这意味着无需在传感器连接或靠近传感器的位置设置任何磁体。

我尝试通过为 TMAG3001EVM 板安装 TI-SCB 驱动程序和固件、并按照屏幕上的说明通过 GUI 进行设置。 这可以视为连接到 A1、非常棒。

在“Configuration"选项“选项卡中、我将 ADDR 引脚与 GND 的连接设置为与测试设置一致。

在“Registers"选项“选项卡中、我保留了器件配置中的默认设置(请注意,CONV_AVG 设置为 0h = 1 x Average)

在 Sensor Configuration 下的“Registers"选项“选项卡中、我只将 MAG_CH_EN 寄存器更改为该设置:7h =启用 X、Y、Z

  

现在在“Results Data“选项卡中、点击 Collect Data、便可看到磁场分量 X、Y、Z 的值、如下所示。

可以观察到、沿每个方向、传感器 A1 的噪声水平约为+–0.1mT 至 0.2mT。

现在在“Registers"选项“选项卡下、如果我将 CONV_AVG 设置更改为 5h = 32 x Average、 并且我尝试再次收集数据、结果如下所示。

正如预期的那样、传感器 A1 的噪声水平现在在每个方向上降至+–0.02mT 至 0.05mT 之间。

我认为这正是硬件(以及内部的固件)开箱即用的功能。

但我的目标是使用传感器 A1 或 A2、其中 CONV_AVG 设置为 1h = 2 倍平均值、但通常使用我在 5h = 2 倍平均值或类似结果来实现噪声水平性能。

你能建议我在这种情况下的解决方案,我可以调整设置,或添加任何电路,或任何其他黑客来实现我的目标?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Navaneet:

    感谢您发布到传感器论坛!

    虽然将 LP_LN 位设置为低噪声模式有助于改善噪声性能、但除了将 CONV_AVG 设置为 5h 之外、帮助提高噪声性能的最佳方法是自行求平均值。 为此、您只需从同一个读数中采集多个样本、然后对结果求平均值。  

    此致、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的快速答复。 我也在思考类似的事情。