This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1126-Q1:PSRR 对输出电压的影响

Guru**** 2585785 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1548334/tmcs1126-q1-the-effect-of-psrr-on-output-voltage

器件型号:TMCS1126-Q1


工具/软件:

您好团队:

我正在估计误差对 Vout 的影响、并想提出以下有关 PSRR 的问题:

  • 当 PSRR [A/V]乘以器件灵敏度时、它是否可以是以输出为基准的参数?
  • “基准输出电压 PSRR“是否与 数据表中规定的“基准输出电压“的 Vout 偏差无关?
  • 集成基准 特性在 Vref 添加到 Vout 的“VREFout"和“和“VREFout"之间“之间是否通用?
  • 根据“Vout =(Iin×S)+ Vref “公式、我的理解对于  PSRR 和 基准输出电压 PSRR 是独立的、是否正确?
  • 我知道“CRC Vref 输出“的目的是消除在系统级引入的失调电压误差。 没有它、即使 CPU (ADC) 共用一根公共电源线、也不能消除由电源波动引起的错误?

此致、

Akira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akira:  

    请在下面查找您的问题的答案:

    • 当 PSRR [A/V]乘以器件灵敏度时、它是否可以是以输出为基准的参数?

    是的、可以。 PSRR 通常以额外失调电压的形式处理、并将以这种方式处理、因此可以以输出为基准或以输入为基准。 我们在 这里提供 了一个视频、引导您了解 PSRR。  

    • “基准输出电压 PSRR“是否与 数据表中规定的“基准输出电压“的 Vout 偏差无关?

    是和否 此处的基准电压 PSRR 是 VREF 本身的抑制量。 此 VREF 电压也会出现在输出中、因此应在输出误差中进行量化。 不过、我们会将该值分解出来、以防您应将其用于其他方式、例如设置 VOC 电压、如 数据表图 8-7 所示。

    • 集成基准 特性在 Vref 添加到 Vout 的“VREFout"和“和“VREFout"之间“之间是否通用?

    我不太明白您在这里要问什么。 您能在这里提供一些背景信息吗? 在我解释这一点时、我相信我已在以上的答复中作了答复。  

    • 根据“Vout =(Iin×S)+ Vref “公式、我的理解对于  PSRR 和 基准输出电压 PSRR 是独立的、是否正确?

    是的、它们是独立的数量、但正如我在上面解释的那样、输出误差中都会出现这两种情况。 一个是由于它在基准上耦合、另一个是由于它对输出电压耦合。  

    • 我知道“CRC Vref 输出“的目的是消除在系统级引入的失调电压误差。 没有它、即使 CPU (ADC) 共用一根公共电源线、也不能消除由电源波动引起的错误?

    是的。 如果您选择测量系统的单端、即以 GND 为基准的 VOUT、那么您仍然可以通过执行单点或两点校准来消除这些误差。 单点校准可消除测量方案中的所有失调电压误差、其中包括特定温度工作点的 PSRR 误差。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carolus、

    非常感谢您的详细说明。

    关于第三个问题、我的理解是、Vref 到 VREF 引脚与将 Vref 添加到 VOUT 引脚的输出相同、因为根据图 8-1 功能方框图、这些引脚来自同一源。  数据表中列出了集成基准特性、它是否同时适用于这两者?

    此致、

    Akira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akira,

    明白了、是的、您的理解是正确的。 这些特性将适用于输出的 VREF 部分和 VREF 引脚。 因此、如果以 VREF 引脚为基准点进行测量、这些误差应该可以有效地消除。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carolus、

    感谢您的支持。 我的所有问题都已得到澄清。

    Akira