This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:我可以在 ISK 电路板上运行 AOP 低功耗演示吗? 替代方案?

Guru**** 2585795 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP, IWR6843ISK, IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1544814/iwr6843isk-can-i-run-aop-low-power-demo-on-isk-board-alternatives

部件号:IWR6843ISK
主题中讨论的其他器件: IWR6843、IWR6843AOP

工具/软件:

您好、

我不熟悉毫米波雷达、并尝试使用以下预编译二进制文件评估低功耗模式:

C:Low_Power_Modes \ti\radar_toolbox_3_10_00_05\source\ti\examples\Fundamentals\xWR6843_binaries\prebuilt_binaries\out_of_box_6843_aop_lp.bin

和配置:


sensorStop
flushCfg
dfeDataOutputMode 1
channelCfg 15 5 0
adcCfg 2 1
adcbufCfg –1 0 1 1
低功耗 1 1.
profileCfg 0 60 7 3 24 0 0 166 1 256 12500 0 158
chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 1
chirpCfg 1 1 1 0 0 0 0 4
frameCfg 0 1 32 1 100 1 0
guiMonitor –1 1 1 0 0 1
cfarCfg –1 0 2 8 4 3 0 15.0 0
cfarCfg –1 1 0 4 2 3 1 15.0 0
MultiObjBeamForming –1 1 0.5
calibDcRangeSig –1 0 –5 8 256
离合器拆卸–1 0
compRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
MeasureRangeBiasAndRxChanPhase 0 1. 0.2
aoFovCfg –1 –90 90 –90 90
cfarFovCfg –1 0 0.25 9.0
cfarFovCfg –1 –20.16 20.16
extendedMaxVelocity –1 0
CQRxSatMonitor 0 3 4 63 0
CQSigImgMonitor 0 127 4.
模拟监视器 0 0
lvdsStreamCfg –1 0 0
calibData 0 0 0
idlePowerMode 20 1 1 1 1 1 1
sensorStart

但我没有注意到功耗有任何差异。

我的目标是比较的功耗 IWR6843ISK out_of_box_6843_isk.binAoP 二进制文件之间的封装进行的。

我的问题:

  1. 我是否可以out_of_box_6843_aop_lp.bin在 ISK 电路板上加载并运行并期望获得有意义的结果?

  2. 如果没有、是否有专门针对 ISK 的等效低功耗演示?

  3. 移植/修改 AOP 低功耗源代码是否是 ISK 的正确方法?

提前感谢任何指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我很抱歉耽误你的时间。 您的终端应用是什么? 如果您希望评估低功耗雷达、建议您查看 xWRLxxxx  具有内置硬件挂钩的设备系列、可实现更低的功耗。 借助 IWR6843 和我们较早的器件、只能进行一些软件修改、从而节省功耗、但即使这样、您也不会接近 IWRL6432 的功耗

    我的目标是比较上的功耗 IWR6843ISK 测试板介于标准out_of_box_6843_isk.bin和低功耗 AOP 二进制文件之间。

    由于 ISK 和 AOP 二进制文件的处理链存在差异、这实际上不是等效的比较。 澄清一下、对于 IWR6843、实际上有 2 个不同的“开箱即用演示“、这是我们大多数其他示例都基于的基本示例。 IWR6843ISK 的开箱即用演示在其处理中同时使用 ARM R4F 和 C67x DSP、而 IWR6843AOP 的开箱即用演示(随后的低功耗 AOP 演示)不使用 C67x DSP 进行任何处理、仅使用 R4F 和 HWA。

    回答您的问题。  

    1.没有 由于需要 AOP 天线布局、角度处理将不正确。  

    2.这是不可用的。

    3.是的,这是正确的方法。 我建议您比较 AOP 的开箱即用演示的源代码({RADAR_TOOLBOX}\source\ti\examples\AOP \\ src \xwr6843AOP) 与)与 Out_Of_Box_Demo 低功耗演示的源代码。 然后在 ISK 开箱即用演示之上应用所有相同的更改。

    此致、

    Josh