This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG3001:灵敏度中心

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1539660/tmag3001-center-of-sensitivity

器件型号:TMAG3001


工具/软件:

您好团队:

例如、我将从–2 移动到 2mm、此时应将 Bz 最大值且 By 为零的中心作为我的中心。 我已上传此传感器图像、但在任何时候都不能获得零。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Priya:

    感谢您发布到传感器论坛!

    为了验证是否让我自己知道、磁体沿 Y 轴居中、对吗?

    您是否能够共享显示您正在观察的数据的图解/图解?  

    此致、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Priya:

    由于我没有收到您的任何反馈、我会假设您能够解决这个问题。 我现在将关闭该主题。 如果您对此主题仍有疑问、请随时重新打开此主题或提出相关问题。

    此致、

    ~Alicia