This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432BOOST:包括两种配置的硬代码

Guru**** 2585785 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1545571/iwrl6432boost-hardcode-which-includes-two-configurations

器件型号:IWRL6432BOOST


工具/软件:

大家好、团队

我想制作包含两种配置的硬代码。
这些配置会在不更换 appimage 的情况下进行更改。
我希望通过电路板上的开关更改配置。
你有什么想法?

此致、
Yuichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuichi:  

    很抱歉、延迟的回复。 我们有一个在两种配置之间切换的示例、这两种配置都是硬编码到 appimage 本身中的。  该示例从低功耗存在检测配置开始、然后当检测到人员时、会重新配置为更高功耗的跟踪配置。 您可以先参考此示例、然后在按下电路板开关时修改此示例以更新配置。

    请参阅 此处的示例用户指南 、如果您有任何问题、敬请告知。

    此致、

    Josh