This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM20:用于 LM20BIM7X/NOPB 的 IBIS 模块

Guru**** 2588135 points
Other Parts Discussed in Thread: LM20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1550104/lm20-ibis-module-for-lm20bim7x-nopb

部件号:LM20


工具/软件:

您好的团队、

我们是否有 LM20 的 IBIS 仿真模块? 如果有、请提供帮助、谢谢。

BR、

制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manu、

    遗憾的是、我们没有可用于 LM20 的 IBIS 模型。 如果您需要具备型号的器件、可以查看 TMP20。 尽管它没有 IBIS 模型、但它确实有可用的 SPICE 模型并且与 LM20 直接兼容。

    此致、

    哈利