This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1312:电感器线圈设计和放大器;查询

Guru**** 2585475 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC0851EVM, LDC1312, LDC1612, LDC0851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1547934/ldc1312-inductor-coil-design-query

部件号:LDC1312
Thread 中讨论的其他器件: LDC1612LDC0851、LDC0851EVM

工具/软件:

尊敬的先生:
美好的一天!
项目: 石油气监测股

我们正在开展一个需要检测液化石油气气气缸上焊接金属部件的项目、特别是用于支持 RIM 的部件。
为此、我们计划使用  LDC1312 电感数字转换器 IC。 所需的感应距离约为  20mm
您能否指导我们将 LDC1312 用于该应用的可行性、并分享任何相关的应用手册或设计注意事项?
期待您的支持。
请参阅下图、其中 PCB 将拟合、并在 PCB 正面生成电感(圆形引线)。 外壳材料为 PC。 在外壳中、直流电机将安装在 PCB 背面。 我们计划在 PCB 的正面形成电感。 感测距离为 20mm。 我们有以下疑问。
1、电机是否会对电感产生影响?
2.感应电感直径为 20mm 时感应范围为 20mm 的 MS 吗?
3.我们可以在单侧( PCB 的正面)做电感吗?
4、请分享印度(浦那)办事处的联系方式。 电子邮件 ID 和电话号码。
此致、
Dattatray Salunke
Maestrotek Innovations Pvt. Ltd.
A-1408, 14th Floor, Gokhale Business Bay,
Paschimanagri, Kothrud,对面的城市骄傲剧院,
浦那–411038,印度马哈拉施特拉
手机:+91-8087590560
www.maestrotek.co
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dattatray、
    请在下面查看我的评论。
    1、电机是否会对电感产生影响?   
    电机可能会对电感产生一些影响、具体取决于与线圈的间距。  这需要在您的系统中进行测试。  屏蔽线圈可能有助于减轻某些影响。  请参阅下面的应用手册。
    2.感应电感直径为 20mm 时感应范围为 20mm 的 MS 吗?
    通常、可实现的范围约为线圈直径的一半。  要达到 20mm、您需要 40mm 左右的线圈直径。  请参阅下面有关传感器设计的应用手册。
    3.我们可以在单侧( PCB 的正面)做电感吗?
    是的、线圈可以在单层 PCB 上实现。   
    4、请分享印度(浦那)办事处的联系方式。 电子邮件 ID 和电话号码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有尺寸限制、PCB 尺寸就越大 30x30 毫米
    您能建议我们如何在此约束下检测 MS 吗?

    此外,请分享您的印度(浦那)办事处的联系方式(电子邮件 ID 和电话号码)。

    www.ti.com/.../contact-us.html 您提供的链接不可用。 在此链接中、未提及任何电子邮件 ID 和电话、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dattatray,

    如果使用圆形线圈、我建议使用最大尺寸的线圈、直径为 30mm。  我还建议使用 LDC1612 器件来获得尽可能大的范围。  LDC161x 是分辨率更高的器件、能够从更远的距离(最大线圈直径的 1.5 倍)进行检测。  该器件还与 LDC1312 引脚对引脚兼容、因此您可以使用这两个器件进行测试、但 LDC1612 应提供更大的范围。

    关于联系信息,我没有任何直接联系你在印度。   如果您没有分配本地工程师、此 e2e 论坛将是获取支持的理想场所。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的 PCB 尺寸更改为 26x33mm。 我们要使用 LDC0851 来检测 MS 金属。 感测距离为 10mm。 我们需要使用双面 PCB。 我们可以使线圈直径为 25mm。 请参阅以下应用电路


    如何 连接感应线圈端点和基准 线圈起始点至 LCOM?

    我们如何制作双面印刷电路板的线圈?

    如果您有融合的 PCB 布局、请分享。

    请提供指南。

    此致、

    Dattatray

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dattatray,

    如果您有 25mm 直径、我建议为 LDC0851 使用堆叠线圈设计。  请参阅下面的应用手册、了解此类设计。  我认为我们没有任何采用 2 层 PCB 的 PCB 示例。  我建议将 LDC0851EVM 作为使用 4 层的参考。   

    https://www.ti.com/lit/an/snoa982/snoa982.pdf 

    https://www.ti.com/tool/LDC0851EVM