This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG5173-Q1:DEVICE_STATUS[3:0]对 CONV_STATUS 的影响

Guru**** 2586095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1550364/tmag5173-q1-effect-of-device_status-3-0-on-conv_status

器件型号:TMAG5173-Q1


工具/软件:

如果我们将 0x0F 写入 DEVICE_STATUS 寄存器以清除状态位、这是否也会清除 CONV_STATUS 寄存器中的 DIAG_STATUS 位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Marc、

    感谢您发布到传感器论坛!

    只要故障情况不再存在、清除 DEVICE_STATUS 寄存器中的状态位也应清除 CONV_STATUS 寄存器中的 DIAG_STATUS 位。

    此致、

    ~Alicia