This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:CFG 文件

Guru**** 2586595 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944EVM, AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1548476/awr2944evm-cfg-file

器件型号:AWR2944EVM
主题: AWR2944 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的专家:

如何永久保存我在 AWR2944EVM 上配置的 the.cfg 文件? 目前、每次断电并重新启动后、都需要通过 MM Wave_Demo_Visualizer 的“load config from PC and send“函数重新发送配置文件。

这是可能的吗?

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    默认情况下、OOB 演示每次打开时都会等待配置。 雷达工具箱中有一个称为“high_end_carter_radar"演“演示、该演示中包含一个硬编码的永久性配置、因此每次通电时它都会自动开始运行。 该演示存在于以下路径中

    C:\ti\radar_toolbox_3_20_00_04\source\ti\examples\Automotive_adas_and_Parking\high_end_cordder_radar

    您可以在这个特定的.h 文件中看到硬编码配置。

    “C:\ti\radar_toolbox_3_20_00_04\source\ti\examples\Automotive_ADAS_and_Parking\high_end_cordder_radar\demo\awr2944\common\chirp_design_hecr.h“ src

    您可以使用此演示作为应用的基础。

    此致、

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    我按照硬编码配置用户指南中的方法 B 进行操作。 中间过程和结果如下面的图 1 所示。 然后我跳转到 E:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01\ti\demo\awr294x\mmw 以重新编译 OOB 工程。 中间过程如下面的图 2 所示。 我将新生成的 appiamge 文件下载到 AWR2944EVM 中、但未实现 HCC 函数。 我可以问我在操作过程中出现了什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    几个问题

    您提到的硬编码配置使用指南在哪里?

    此外、您还能提供收到的错误吗?

    我想在我的最后运行这个,看看我是否可以重新创建。

    此致、

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、在以下位置有一个名为“How to bypass CLI“的部分、其中包含有关对配置进行硬编码的更多信息。 HECR 演示也是实现此目的的一个示例

    AWR294X 的毫米波(毫米波)演示

    file:///C:/ti/mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_03/mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_03/ti/demo/awr294x/mmw/docs/doxygen/html/index.html

    此致、

    Gabriel