This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:IWR68 — 生命体征的源代码

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1530286/iwr6843aop-iwr68--source-code-for-vital-sign

器件型号:IWR6843AOP


工具/软件:

你(们)好

我们目前正在开发基于 IWR68 的跌倒传感器、希望对该项目进行一些改进。
这些改进与我们希望执行的下一个项目有联系、使用 IWR 检测生命体征(心率)。
因此、我们想知道是否可以访问我们一直在测试的生命体征演示的源代码。
我们需要做的改进与灵敏度有关。 在某些临界情况下、我们无法使用 “人员计数源代码“作为起点来检测人员。 不管我们想做什么生命体征项目、我认为启动该项目并查看该项目中是否有可用于优化跌倒警报的元素是个好主意

问题很简单、我们如何才能访问生命体征演示的源代码

最好的应届毕业生

Mikal Dreggevik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mikal、

    此源代码需要 NDA、因此不会公开。 一旦您和 TI 签订了 NDA、我们的代表就可以为您提供链接、供您下载此示例工程的源版本。

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1335611/iwr6843aop-request-source-code-of-vital-signs-with-people-tracking

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    我无法确定要去哪里获取此 NDA。  
    在哪里可以找到要联系的“TI 销售代表“。  

    此致
    Mikal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已在内部联系了一位代表、我们应该很快与您联系

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我从一位 代表那里收到了几封电子邮件、他告诉我、我们需要的 NDA 将在几天后收到。
    但在那之后,他看起来就走了。 我 不会收到任何 NDA、在尝试联系他时也不会收到任何重播。
    他是忘记了我,去度假,还是我的电子邮件到垃圾箱?
    无论如何,案件还没有解决,所以请帮助我



    此致、Mikal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在我们更接近了。 我收到了 NDA、并且已经签名并发回。 我还不会按绿色按钮,我等待文件可用:-)
    谢谢
    Mikal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mikal、

    我将再次与他们联系、

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    是否可以有人尝试下一步骤? 我们仍在等待有关此案例的更多信息。  
    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    她又开始指导了

    - Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否也可以获取这段代码? 很高兴签署一个 NDA、但想测试这个(我已经购买了这个电路板)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请创建一个新主题以执行此操作。

    此致、

    Pedrorm