This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843:扩频

Guru**** 2585475 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR6843, AWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1548224/awr6843-spread-out-rf

器件型号:AWR6843


工具/软件:

大家好、E2E 专家:

你好。

请告知 AWR6843AQGABLRQ1 是否能够扩展射频(射频)。

此致、

公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
      是的。 AWR6843 可在 60GHz 至 64GHz 的频率范围内运行。

    谢谢。此致、
    Sivaprasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sivaprasad、

    你好。

    AWR6843AQGABLRQ1 是否可以扩展射频(射频)信号本身、因为我在数据表中注意到了它  无封装天线 (AOP)。

    这是来自泰国政府机构 NBTC 办事处的问题。 重要的是要知道此部件在进口到泰国时是否需要 NBTC 许可证。

    此致、

    公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
      很抱歉耽误响应时间。  AWR6843AoP 器件具有能够执行辐射发射的封装天线。 AWR6843(非 AOP)器件通过 PCB 布线执行传导发射并通过 PCB 板载天线辐射出去。  无论您的查询与 AOP 或非 AOP 器件无关。

    xWR6843 器件符合排放法规标准。
    有关该工具的信息、请参阅 TI Resource Explorer:  https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AJVxKq5.6ZfHGa5LoZPLqQ__com.ti.mmwave_devtools__FUz-xrs__LATEST&placeholder=true

    谢谢。
    此致、
    Sivaprasad