This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:TI 是否有有关 LVDS 和 Aurora 的更详细文档

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1548769/awr2944-do-ti-have-a-more-detail-document-about-lvds-and-aurora

器件型号:AWR2944


工具/软件:

用户手册中的 aurora 部分没有关于传输模式、 DMA 的最大大小和每个 FIFO 的大小以及聚合器如何工作、aurora 传输的最大大小以及 4 通道 LVDS 的架构的足够信息、TI 是否有有关这些器件的更多详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    和 TI 文档都有一个特殊编号、例如 sprugh7(表示 DSP 指令集)、如何查找相应的文档或 特定编号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    没有用户手册、只是 TRM 中有什么内容。
    您能告诉我您想要查找的确切信息吗?

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kumar、根据 TPM 2944 有 4 个 LVDS 数据通道、但数据表仅显示一对数据通道和两对时钟通道、如何了解 4 个数据通道输出? 哪个 FIFO 输出到哪个 LVDS 通道?


    TPM 表示 2944 支持 4 个 LVDS 输出或 2 个 aurora 输出、哪些引脚用于 Aurora 输出、LVDS_TXM0/P0 和 LVDS_EXM2_CLKM/LVDS_TXP2_CLKP?

    什么是 SRCX? 它代表 FIFO 缓冲区吗?、我们是否有关于每个 SRC 代表哪个 FIFO 的映射?
    如果达到 FIFO 阈值、并且数据传输到聚合器、聚合器何时触发传输?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xing、

    1) 它有 4 个 Aurora 通道、而不是 LVDS 通道。 对于 LVDS 通道、您还需要时钟信号、因此您将其称为时钟。
    Aurora 在 4 个通道本身上运行、同样有 4 个差分通道:

    没有 FIFO 到通道映射、如 TRM 中所述、FIFO 值被输入到聚合器中、其工作方式如下:

    您可以在此处找到 SRC 映射:


    以上是将在下一次 TRM 更新中修复的最新版本。

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kumar、  

    谢谢的解释, 我仍然困惑关于“奥罗拉运行在 4 车道本身,它有 4 个不同的车道相同“  

     执行 4 个极光通道意味着这四对物理 引脚可以 单独配置为 Aurora 信号输出?μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这些是差分通道、因此 2 的组合构成 1 个通道。 这里有 8 个引脚、因此总共有 4 个通道。

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我想配置发送大小、如果 write_mode 为 0、则 fifo 达到 SRC0_threshold Register 设置的阈值、然后将数据传输到聚合器、对吧?  

    然后,如果数据大小达到 Aurora_tx_udp_size 寄存器值,然后将数据打包成 UDP 数据包格式,并触发输出 到物理端口,我是对吗?  

    和 UDP 标头数据、这个标头是什么? 这是标准格式吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xing、

    是的、FIFO 达到了  SRCx_THRESHOLD 设置的阈值、它会将数据发送至聚合器

    如果数据包有足够的数据、它将通过 aurora 发送数据

    标头是 aurora 中的标准格式、由您决定是否需要它、并且可以执行类似的配置。

    此致、
    Saswat Kumar