This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOP:关于 FMCW 锯齿波的下线性调频脉冲

Guru**** 2543240 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843AOP, AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1548830/awr1843aop-about-down-chirp-of-fmcw-sawtooth-wave

器件型号:AWR1843AOP
主题: AWR1843 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我将  AWR1843AOP 与版本 MMWAVE_SDK_03_06_02_00-LTS 一起使用。  

我想 在此演示中使用 FMCW 锯齿波的低线性调频脉冲。  

如果我在“freq slope const“中设置一个负位值、我可以实现降频线性调频脉冲吗?  

请提供建议。  

此致、  

Shoko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shoko、

    虽然器件支持负斜率、但我需要确认给定的演示是否有效、因为它在负斜率下是如此。

    此致、
    Shailesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shailesh  

    感谢您的答复。  

    我正在等待您的确认结果。  

    谢谢、  

    Shoko  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shoko、AWR1843 演示中不支持负斜率。 器件可以支持、但演示示例可能显示错误。

    此致、
    Shailesh