This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSS4470:对传感器输出和输入进行滤波

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSS4470, BOOSTXL-TUSS4470

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1547691/tuss4470-filtering-transducer-outputs-and-inputs

零部件号:TUSS4470


工具/软件:

您好:

我目前正在使用 TUSS4470 开发超声波风速计。 我的传感器会在嘈杂的环境中工作。 如何对 TUSS4470 时传感器之间的输出和输入引脚进行额外滤波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Metin:

    感谢您发布到传感器论坛!

    关于 TUSS4470 的滤波、请参阅以下主题、其中讨论了如何计算输入滤波器的以下值 (CINP、RINP 和 CINN): TUSS4470:Vinp 引脚上的绝对最大额定值错误?

     此致、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alicia:

    感谢您的答复。 您建议的主题似乎与滤波有关;它似乎更多地关于绝对最大电压和电流额定值。  

    我已经计算了电路的 Cinp、Rinp 和 Cinn 等值、目前正在使用这些元件。 但是、我担心系统会受到环境噪声的影响、尤其是在非常嘈杂的环境中。 因此、我正在寻找除 应用电路或 BOOSTXL-TUSS4470 之外的滤波方法。

    此致、

    Metin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Metin:

    对不起,我以为你指的是嘈杂的信号。

    一种滤波选项是带通滤波器、您可以使用该滤波器来隔离目标频率范围。  数据表的第 7.3.4 节“模拟前端“讨论了有关如何实现这一点的更多信息。

    此致、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alicia:

    我已经查看了有关 TUSS4470 的数据表和设计文档、并且除了内部滤波器之外没有提到任何外部滤波方法。 我知道 TUSS4470 在内部具有 BPF 和 LPF。 我要寻找的是如何对外部发送和接收的信号设置滤波结构。

    此致、

    Metin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Metin:

    可以使用具有单端接地的屏蔽电缆(屏蔽层仅在一端接地)。 您还可以在发送信号上在外部实现 LPF/HPF。

    此致、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次您好 Alicia、

    感谢您的评分 在对发送信号进行滤波时、我是否需要注意什么? 例如使用低串联电阻等

    此致、

    Metin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Metin:

    需要考虑的一点是截止频率、以确保通过所需的信号、同时消除不必要的高频噪声。

    此致、

    ~Alicia