This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC0851:计算近似开关距离

Guru**** 2583275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1550936/ldc0851-calculating-approximate-switching-distances

部件号:LDC0851


工具/软件:

第 6.3.3 节 — 设置此产品数据表的阈值调整值(下面的数据表链接) 提供了确定近似开关距离的公式。  但是、当我按照提供的两个示例操作时、结果并不相同(分别为 3.17mm (ME) 与 3.75mm (TI) 以及 8.48mm (ME) 与.25mm (TI))。  数字确实不是我的东西(不,我肯定不是一名工程师)、但如果对此事提供任何指导、我们将不胜感激。  我也很乐意嘲笑,特别是在数学方面。  谢谢你。  

www.ti.com/.../ldc0851.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    是的、您似乎没有正确计算此值。  我创建了一个基本的 Excel 公式、您可以使用它并将其附加到此处。  我检查过、它也与数据表示例相符。  此电子表格允许您 输入 D_COIL 和 ADJ 代码、并将计算开关距离。  您也可以查看单元格 B3 中的公式、找出计算中的错误。    

    e2e.ti.com/.../LDC0851_5F00_SWDist.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。  电子表格非常有用、我将保存它以供将来使用。  Paul