This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:IWR6843AOP 芯片的 I2C 地址

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1550892/iwr6843aopevm-i2c-address-for-iwr6843aop-chip

器件型号:IWR6843AOPEVM


工具/软件:

您好、
在查看 IWR6843AOPEVM 的原理图时、我找到了温度传感器 (TMP112A)、EEPROM (CAT24C08)、GPIO 扩展器和 9 轴传感器 (BNO085) 的 I2C 地址。 所有这些器件以及雷达芯片都通过 AR_SDA 和 AR_SCL 进行连接。

但是、我找不到 XI6843ARQGLP 芯片(雷达本身)的任何 I2C 地址。

XI6843ARQGLP 是否也充当 I2C 从器件来接收配置命令?
如果是、其 I2C 地址是什么、我在哪里可以找到有关它的更多信息?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我认为 I2C 外设(从器件)地址在 i2c 驱动程序代码中设置。  请参阅下的 SDK 3 源代码中的 I2C 驱动程序 /packages/ti/drivers/i2c 或 i2c_slave.c 文件中的 src。

    此致、

    Santosh