This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOP:验证在不使用串行闪存的情况下生成用户应用程序映像所需的工具

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1549360/iwrl6432aop-verification-of-required-tools-for-user-application-image-generation-without-serialflash

器件型号:IWRL6432AOP


工具/软件:


我考虑在没有 SerialFlash 的情况下启动用户应用。
若要创建通过 SPI/UART 从外部主机 MCU 传输到引导加载程序(M4 内核)的映像文件、是否需要 SDK 中包含的以下工具?

${SDK_INSTALL_PATH}/tools/boot/appendBinCrc/appendBinCrc.exe
${SDK_INSTALL_PATH}/tools/boot/crcMulticoreImageGen/crcMulticoreimage.exe
${SDK_INSTALL_PATH}/tools/boot/multicoreImageGen/MulticoreImageGen.exe
${SDK_INSTALL_PATH}/tools/boot/out2rprc/out2rprc.exe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正确。  您也可以通过检查 ${SDK_INSTALL_PATH}/examples/mmw_demo/motion_and_presence_detection/xwrLx4xx-中的 makefile_ccs_bootimage_gen 确认这一点 /m4ss0-0_freertos/ti-arm-clang/并查看使用 tools/boot 文件夹中的二进制文件来创建映像。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息、Santosh。

    我已经查看了 makefile_ccs_bootimage_gen。
    在此基础上、除了我最初提到的四种工具外、我还想澄清所需的任何其他工具。
    我在下面的理解是否正确? 如果有任何错误或缺失点、请告诉我。

    【必填】
    Integrity_generator.exe

    【已定义但未使用,因此不需要】
    STRIP=$(CG_TOOL_ROOT)/bin/tiarmstrip
    OBJCOPY=$(CG_TOOL_ROOT)/bin/tiarmobjcopy
    BOOTIMAGE_CERT_GEN_CMD=PowerShell -ExecutionPolicy Unlimited -command $(MCU_PLUS_SDK_PATH)/tools/boot/signing/x509CertificateGen.ps1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。  我认为所有这些工具都应该位于 tools/boot/文件夹中。

    此致、

    Santosh