This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6844EVM:用于入侵检测的轨到轨功耗演示

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1548071/awrl6844evm-rail-to-rail-power-consumption-for-intrusion-detection-demo

器件型号:AWRL6844EVM


工具/软件:

尊敬的雷达团队:  

我正在尝试通过考虑 Derby PMIC 的效率来估算雷达系统的总功耗。 在 40mW 的给定功耗(来自入侵检测演示)下、器件上每个电压轨的预期电流消耗是多少? (即 3.3V、1.2V 等)

祝您一切顺利、

Ethan cope

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Ethan、

    很高兴听到您的声音!  给我一天时间来研究这个问题。

    此致、

    Kristien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Ethan、

    每个电源轨的功耗将根据线性调频脉冲配置而变化、因此我只能提供一个粗略的估算值。 对于入侵、粗略的电压轨分配约为 26.6mA @ 1.2V 和 4.5mA @ 1.8V。由于 3.3V 电压轨仅用于数字 I/O、因此相对于其他电压轨的电流影响可以忽略不计。

    如果这对我有帮助、请告诉我。 如果您提供线性调频脉冲配置、我可以仔细检查这些数字是否有任何明显不同。

    此致、

    Kristien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kristien:  


    感谢您发送编修。 这适用于假定的入侵用例 — 将通过单独的线程获取更具体的配置。 (或使用毫米波传感估算器中的功耗估算器!)

    祝您一切顺利、

    Ethan cope

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Ethan、

    听起来不错! 我会留意未来的任何线程。

    谢谢、

    Kristien