This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432:确认 MMWAVE-L-SDK 05_05_03_00 的功能安全认证状态和文档可用性

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1549378/iwrl6432-confirmation-of-functional-safety-certification-status-and-documentation-availability-for-mmwave-l-sdk-05_05_03_00

器件型号:IWRL6432


工具/软件:

最新 SDK 版本 05_05_03_00 中包含的软件是否也已通过功能安全认证?
如果是、您能否提供相应的功能安全认证文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    整个 SDK 本身未经认证、但 C:\ti\mmwave_L_SDK_05_05_03_00\source\drivers 中的各个驱动程序(如 SPI、EDMA、CRC 等)已获得认证。 如需有关认证的文档、您需要一份 TI NDA、然后需要申请 6432 毫米波 SDL (mmwave_sdl_03_00_03_00)

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我们想确认我们的理解是否正确。 我们需要经过安全认证的软件以及证明软件已通过安全认证的文档。要获得这些信息、程序是否如下・:?我们的公司和 TI 签订了 NDA、然后 TI 为我们提供 SDL 等软件? ・、在与 TI 签订 NDA 后、我们是否会收到证明 SDK 已通过安全认证的文件? 此外、我们对术语问题深表歉意、但 SDL 是否 指示例驱动程序库?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    安全诊断库 (SDL) 是一个软件包、可提供经过安全认证的驱动程序的源代码、驱动程序的测试/示例代码、以及诸如证书以及如何使用 TI 驱动程序编写安全代码等文档。 签署 NDA 后、我们会为您提供此软件包供下载。

    此致、

    Pedrorm